This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-EP:IOH &放大器;IOL?上的数据表拼写错误

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC1G17-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126843/sn74lvc1g17-ep-datasheet-typo-on-ioh-iol

器件型号:SN74LVC1G17-EP
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17

大家好、

对于 IOH 和 IOL、EP 版本数据表中是否有100mA 而不是100uA 的拼写错误? 还是正确?

SN74LVC1G17数据表:

 

SN74LVC1G17-EP 数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    是的-我认为这是数据表格式转换的一个技术问题,其中 mu 字符(μ) 有时可以转换为"m",这对于数据表来说可能是个非常麻烦的问题。

    顶线用于非常低的电流操作-即连接到 CMOS 输入、低微安电流消耗。 我将把它标记为需要修复的误差。

    浏览数据表后、我立即看到另一个格式问题: