This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN74LVC2G74:SN74LVC2G74和 SN74LVC1G74之间有何区别?

Guru**** 1203900 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74, SN74LVC1G74, SN74LVC2G74-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128994/faq-sn74lvc2g74-what-is-the-difference-between-sn74lvc2g74-and-sn74lvc1g74

器件型号:SN74LVC2G74
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G74

SN74LVC2G74和 SN74LVC1G74之间有何区别?

谁能表现得更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    [引用 userid="528809" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128994/sn74lvc2g74-what-is the differe-between sn74lvc2g74-and-sn74lvc1g74"] SN74LVC2G74和 SN74LVC1G74有何区别?]

    它们是电气上相同的器件。  

    SN74LVC1G74采用以下封装:DCT、DCU、DQE、RSE。

    SN74LVC2G74采用以下封装:DCT、DCU、YZP

    SN74LVC2G74-Q1符合汽车标准、仅 采用 DCU 封装。

    [引用 userid="528809" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128994/sn74lvc2g74-why-is-the differe-between sn74lvc2g74-and-sn74lvc1g74"]谁能更好?

    我希望 DQE 封装具有最低的寄生效应、因此具有最佳性能、但对于大多数逻辑信号、您将无法辨别差异。

    您在什么条件下操作该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。

    此致

    小查理