This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:VccB 泄漏

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128767/sn74lvc4245a-leak-to-vccb

器件型号:SN74LVC4245A

您好、专家、

我的客户发现 VccB 泄漏问题。  

它们为 VccA 和 VccB 提供以下电源。 (仅提供电源)

此时、VccB 电压增加至约3.9V。

Vcca=5V

VccB=3.3V (LDO 5V 至3.3V)

如果删除了 SN74LVC4245、则无法找到电压增加的情况。  

您对此问题的根本原因有什么意见吗? 如果是由泄漏电流引起的、您能否估算泄漏电流值?

此外、您能否给我提供解决方案的想法?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    您能否帮助分享观察到的示波器截图的完整原理图?

    请参阅数据表中的电气特性、其中泄漏电流已列出  II =+/- 1uA。

    损坏可能 会泄漏电流;这可能是由过压引起的。 电流是多少?电流来自哪里? 使用的任何上拉电阻器上是否有压降(如果有)?  测量的电流确切如何?  谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    我将通过电子邮件发送原理图和示波器截图、因为原理图是机密信息。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我将通过电子邮件结束该主题并进行跟进、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael San