This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC109-SP:SN54HCxxx-SP 逻辑系列已在航天产品中列出、但没有防辐射等级

Guru**** 1190960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54HC109-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131332/sn54hc109-sp-sn54hcxxx-sp-logic-family-listed-in-space-products-but-without-radiation-hardness-levels

器件型号:SN54HC109-SP

SN54HCxxx-SP 系列逻辑器件是作为符合航天标准的器件列出的、但没有抗辐射加固保障(RHA)等级。 有什么交易? 是否提供耐辐射版本、特别是针对 SN54HC109-SP 双路 JK 触发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/spaceguide 指出:

    TI HiRel 于2001年开始发布 QMLV 器件;当时有几个逻辑器件作为 QMLV 发布。 但是、TI 未对这些早期版本执行任何辐射测试–因此、虽然可能提供第三方数据、但这些 TI QMLV 逻辑器件中的大多数都没有可用的辐射数据。 在上表中、仅包含 TI 已执行辐射测试的器件的辐射性能数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!