This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:ESD 信息

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1059741/sn74lvth16244a-esd-information

器件型号:SN74LVTH16244A

您好!

你好。

我们是否有关于 SN74LVTH16244ADGGR 的 ESD 信息(HBM 和 CDM)? 它似乎不在数据表中。 请帮帮我们。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、  

    这里是 ESD 值

    HBM 2kV  
    MM 200V  
    CDM 2kV