This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:SN74LVC1T45YZPR 和 SN74LVC1T45YZPRB 之间有何区别?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1059010/sn74lvc1t45-what-is-the-difference-between-sn74lvc1t45yzpr-and-sn74lvc1t45yzprb

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

由于当前的供应链问题、我们无法及时为构建提供 SN74LVC1T45YZPR、但我们找到了过时的 SN74LVC1T45YZPRB 器件库存。 但是、我似乎找不到 SN74LVC1T45数据表中列出的内容、并且在网站上搜索 SN74LVC1T45YZPRB 时、似乎无法找到相关信息。

我希望有人能够告诉我这两个部件之间的区别是什么? 引线式与无铅型之间的区别是什么?

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有引线的同一封装应该是 SN74LVC1T45YEPR。

    我找不到任何信息。 但"R"之后的后缀可能表示卷带中的方向不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以确认这一点、那将非常好! 这听起来是最合理的情形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg、

    您在哪里找到此器件的库存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的终端客户能够通过其欧洲分销渠道获得、并且愿意代表我们进行购买。 不幸的是,他们没有与我们分享他们的来源。

    我们的客户也无法确认这些器件之间的差异、并已正确地将其放回我们、以确认 SN74LVC1T45YZPRB 将在我们的设计中发挥作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有道路均通向 Rochester Electronics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    如果卷带不存在差异、后缀通常意味着它是定制部件。 我们可以尝试研究这个问题、下周再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、谢谢 Albert!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    部件之间的区别在于 SN74LVC1T45YZPRB 有一个背面涂层。 本质上有一个额外的处理步骤、但这些器件在功能上是等效的。

    最棒的
    Michael