This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:信号反射(缓冲器的输出变化反射回输入信号)

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1059125/sn74lvc3g17-signal-reflection-output-change-of-the-buffer-is-reflected-back-to-the-input-signal

器件型号:SN74LVC3G17

你(们)好

我们使用 SN74LVC3G17作为24MHz 信号的缓冲器。 缓冲器的输入峰间值约为3.3V。 在输出中、我们保留了一个约为0 - 500欧姆的可变电位计。  

当我们更改 POT 时、我们还会在输入信号上得到更多的反射。 另一端连接100欧姆电阻  

我仍然会混淆、缓冲器中的输出信号变化会反映回输入信号变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲器本身不影响其输入。 但是、切换大电流将在电源轨上产生大瞬态(尤其是当它们未正确解耦或您是试验电路板时)、因此在测量相对于 GND 的输入信号时、您将看到这些瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、克莱明、非常感谢。