请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC3G17 你(们)好
我们使用 SN74LVC3G17作为24MHz 信号的缓冲器。 缓冲器的输入峰间值约为3.3V。 在输出中、我们保留了一个约为0 - 500欧姆的可变电位计。
当我们更改 POT 时、我们还会在输入信号上得到更多的反射。 另一端连接100欧姆电阻
我仍然会混淆、缓冲器中的输出信号变化会反映回输入信号变化。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们使用 SN74LVC3G17作为24MHz 信号的缓冲器。 缓冲器的输入峰间值约为3.3V。 在输出中、我们保留了一个约为0 - 500欧姆的可变电位计。
当我们更改 POT 时、我们还会在输入信号上得到更多的反射。 另一端连接100欧姆电阻
我仍然会混淆、缓冲器中的输出信号变化会反映回输入信号变化。