This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT8996:最高工作结温

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062807/sn74lvt8996-max-operating-junction-temperature

器件型号:SN74LVT8996

最高工作结温如何?

注意到150摄氏度是绝对最大值,但它很可能是储存温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是150°C;请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    θ JC 和 θ JB 值如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些规格仅适用于具有散热焊盘或散热器的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nen、  

    对于这些值、我需要向团队发送请求、以测试这些值。 您是否有您希望获得此信息的特定封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSSOP 24 (PW)封装。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nen、

    感谢您的参与。 这将有大约2周的周转时间。 我现在将关闭此线程、并在我有值时返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nen、

    实际上、我们的数据库中已经有一个有关此信息的请求。  

    以下是以 C/W 为单位的热值:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 82.4.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 25.7.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 38.1.
    结果- psi JT (标准数据表值) 1.2.
    结果- psi JB (标准数据表值) 37.7.
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用