This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC132-SP:了解5V Vcc 的 Vth (+)值

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC132-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1064722/sn54hc132-sp-to-know-vth-value-for-5v-vcc

器件型号:SN54HC132-SP

尊敬的先生/女士:

    我们将 SN54HC132-SP  2输入与非门施密特触发 IC 用于电路中的上电复位用途。

我想知道 IC 的5V VCC 的 VIH 值。 我没有找到5V VCC 运行的 VIH 值。

 您能帮我了解价值吗?

谢谢你

此致

Saranraj