大家好、
我了解到 LSF0108同时支持推挽和开漏模式输出、我的问题是:
1) 1)如果我 在一个 I/O 端口上添加了外部上拉电阻器、 那么现在的输出模式是什么? 推挽或开漏、为什么?
2) 2)如果 I/O (输出)端口模式与 外设部件的 I/O (输入)模式有关系?
谢谢、
非
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nan、您好!
数据表措辞正确、但我认为您可能会误解它。
在突出显示的句子中、LSF 器件不是具有推挽输出的器件。
第一个讨论"控制器驱动程序"。
第二部分讨论"外设"。
这是连接到 LSF 转换器的两个器件。 它们可以具有推挽或开漏输出。 在所有情况下、LSF 都是无源转换器。
您可以看到 LSF 没有完全开漏输出-突出显示的情况是输出被 LSF 的内部导通 FET 钳位到特定值。
这里有一个常见问题解答、可以更详细地解释器件: [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?