This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:压摆率△V 范围请参阅

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1060810/txs0108e-slew-rate-v-range-consult

器件型号:TXS0108E

 大家好、

 在进行上升/下降速率计算时、您在这里测量压摆率的△V 范围是多少? 谢谢

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于控制输入、它是在 VIL 和 VIH 之间测量的。

    对于 I/O、仅在达到边缘加速器的触发阈值之前才会起作用。 数据表未提及这些电压。

    请注意、ΔV /Δt 限值适用于边缘的所有点、即不允许边缘中间有平坦的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的帮助。  

    根据您的意见、因此客户只需关注加速器的边缘、在波形下方以红色周期标记、对吧?

    您能否进一步解释一下内部边缘加速器的内部机制是什么? 谢谢。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、重要的是在加速器触发之前、边缘最平坦的部分。

    使用 TXS 型转换器进行电压转换指南》中介绍了内部机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户无法满足此压摆率规格、他们在运行期间会遇到什么风险、VCC 短路以及 GND 短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、

    这些推挽信号吗? 该规格主要用于限制推挽信号的数据速率和其他时序规格。 根据示波器屏幕截图、我不会期望出现任何问题、但如果转换足够慢、则可能会出现振荡。 我只在几百 ns/V 范围内的转换中看到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    对于我分享的上述波形、您的判断标准是什么? 客户可能需要该标准来执行以下判断。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、

    我在这篇文章中没有看到它。 当转换非常慢("在几百 ns/V 范围内")并且示波器快照中的信号在~130ns 内达到 VCC 时、我会看到振荡。 这仅基于我之前做过的测试、因此客户实际上无法自行判断(这并不意味着在过渡速度更快时不会发生这种情况)。 他们应该尝试满足这些规格、如果他们不能接受风险、或者找到另一个合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有风险。 如果超过该10ns/V 限值、则输入信号不符合"推挽驱动"的条件。 唯一的结果是保证的最大数据速率较低(请参阅开关特性表)。