This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:EN 输入电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131665/lsf0204-en-input-voltage

器件型号:LSF0204

您好、支持团队、

在数据表的下表中、VEN 被定义为最大值5.5V。

因此原理图如下所示。

VDD_LVS 为3.3V 或5.0V。

另一方面、我们可以在数据表中找到下表。

根据该表、建议 EN 电压小于 Vref_A

使用此原理图在设计中是否可能出现任何问题?

此致、

Takahashi Hirokazu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜表10-2显示了 Vref_A、因为 EN 电路由其供电。 但是、如建议运行条件表中所示、EN 输入具有过压容限。

    如果1.8电源在3.3V 电源之前通电、则可能会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 支持团队

    在 Vref_a=1.8V 和 EN=3.3V/5V 的条件下、是否有可能发生物理损坏?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在这种情况下、LSF0204应该可以正常工作、因为 Vref_A 可以承受高达5.5V 的输入、并且该器件的 EN 引脚以 Vref_A 为基准  

    此致、

    插孔