This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:OE 低电平、输出高阻抗

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051236/txb0104-q1-oe-low-with-outputs-at-high-impedance

器件型号:TXB0104-Q1

各位专家、您好!

  1. 我是否可以知道为什么"当输出使能(OE)输入为低电平时、所有输出均处于高阻抗状态"。 ?
  2. 8.3.2驱动中的+/- 2mA 是哪个部件?
  3. 该4k Ω 电阻是实际电阻还是等效电阻?

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    [引用 userid="460540" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051236/txb0104-q1-oe-low-with-outputs-at-high-impedance ]我可能知道为什么"当输出使能端(OE)输入为低电平时、所有输出都处于高阻抗状态。" ?[/报价]

    它是一个高电平有效使能引脚。

    [引用 userid="460540" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051236/txb0104-q1-oe-low-with-outputs-at-high-impedance "]在8.3.2驾驶中,哪个部件是+/- 2mA?

    驱动与4kohm 串联的逆变器以更改 I/O 状态所需的电流

    [引用 userid="460540" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051236/txb0104-q1-oe-low-with-outputs-at-high-impedance "]此4k 欧姆电阻是实际电阻还是等效电阻?[/quot]

    它是一个实际的电阻器。