请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUP1T34-Q1 第1页的特性部分显示3.3V 时的最大 TPD 为3.7ns。
我们有一些库存器件、这些器件上只标记为"U4J"。 它们位于 SN74AUP1T34QDCKRQ1的 bin 中。
该器件的数据表显示器件标识应为"U4E"。
J 与 E 之间是否发生了装配位置变化?
如果是、TI 使用的每个组装地点是否都有字母的交叉参考?
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第1页的特性部分显示3.3V 时的最大 TPD 为3.7ns。
我们有一些库存器件、这些器件上只标记为"U4J"。 它们位于 SN74AUP1T34QDCKRQ1的 bin 中。
该器件的数据表显示器件标识应为"U4E"。
J 与 E 之间是否发生了装配位置变化?
如果是、TI 使用的每个组装地点是否都有字母的交叉参考?
谢谢你。