This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC14-SP:有关5962-8762402VDA 的热查询

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1043290/sn54ac14-sp-thermal-inquiry-on-5962-8762402vda

器件型号:SN54AC14-SP

你(们)好

5962-8762402VDA 的最大结温(TJ)和结至外壳热阻(θJC)是多少? 我看不到数据表中列出的这些值。


谢谢、
此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    我将在中提交热请求。 这些通常有2周的周转时间。 当我获得信息时、我将对该主题做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、艾

    谢谢、此信息需要在本周结束时提供。 我希望这是一个容易回答的问题。 大多数数据表已经包含 Tj 和 Theta-jc -这个似乎只是缺少它。 如果你的团队能够缩短2周的时间、那将会非常感激。

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    结温实际上可以通过参考以下常见问题解答来找到 :器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    对于您的器件、它将是150°C。 但是 、仍需要通过热请求找到 θjc μ F。 我已发送优先级请求、只要收到此信息、我就会向您更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wililam、  

    这些是请求的结果。 温度将为 C