This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:使用 SN74AVC8T245-Q1作为 SN74AVC8T245的替代产品

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1041300/sn74avc8t245-using-sn74avc8t245-q1-as-alternate-for-sn74avc8t245

器件型号:SN74AVC8T245

您好!

我们正在 设计中使用 SN74AVC8T245RHLR。

由于当前可用性和交货周期较长的问题、我们正在检查是否可以找到替代 SN74AVC8T245RHLR 的替代器件。

我们遇到了 CAVC8T245QRHLRQ1、该器件似乎是 SN74AVC8T245RHLR 的汽车变体。 性能参数和规格似乎没有任何差异。

您能否确认我们是否可以使用 CAVC8T245QRHLRQ1而不是 SN74AVC8T245RHLR 、而不会对设计的性能产生任何影响?

谢谢、

Sivaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaraj、

    以下是常见问题解答、您可以通读以了解有关 Q1 (AEC Q100)器件的更多信息: 常见问题解答认证摘要。 商用和汽车器件之间没有任何功能差异。 最大的差异是 Q1器件经过更密集的温度测试和限制、额定温度更高。