This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:频率和数据速率关系

Guru**** 2512815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1135071/txb0304-frequency-and-data-rate-relationship

器件型号:TXB0304

尊敬的团队:

在第6.6节中、当(vcca=vccb=0.9)时的最大数据速率为50Mbps。 函数发生器到芯片的等效频率是多少?
或者通过其他方法、如何在第6.6节中计算数据速率? 输出信号的优缺点或限制是什么、因为随着频率的升高、输出信号变得更糟

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farman、

    频率与数据速率(Mbps)之间的关系相当复杂、但简单地说:频率= 1/2*(数据速率)。 在您提供的示例中、50Mbps 大约为25MHz。  

    在您选择的图中、容性负载会增加、而总数据速率会降低。 此外、负载的大小对器件可通信的频率有直接影响。 另一方面、针对相似的容性负载增加 Vcca 和 Vccb 的值也可实现更高的数据速率。 请注意、如果工作频率超出数据表中给出的建议范围、我们无法保证良好的信号完整性。

    最棒的

    插孔