This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:基于逻辑门的方波振荡器、3.7kHz

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, LMV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1135548/sn74lvc1g14-logic-gate-based-square-wave-oscillator-3-7khz

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件: LMV761

大家好

我的客户需要实施3.7kHz (+/-300Hz)方波振荡器来驱动蜂鸣器、他们正在查看 SN74LVC1G14。

请参阅以下原理图。

如何使用逻辑门实现此功能的任何其他想法?

此致

Ueli

----------------------

客户还询问 了 SN74LVC1G14的迟滞容差、我将在这里指向数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于逻辑门、没有很好地指定开关阈值。

    考虑一个带有比较器的张弛振荡器(SNOA998)。 这是与上述电路相同的电路、但附加的分压器会设置更精确的阈值。 LMV761具有关断引脚、因此可保护与门(如果其输出足以容纳蜂鸣器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    感谢您的快速回复和指向应用手册。

    此致

    Ueli