This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:输出至

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1022478/sn74lv4t125-output-to

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: SN74AVC2T244

尊敬的技术支持团队:

SN74LV4T125的数据表中没有输出到输出偏斜。

你有数据吗?

从1.8V 到2.5V 的电平位移。

 

SN74AVC2T244就是这样。

 输出到输出偏斜、时间0.15ns

 

此致、

 TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    遗憾的是、我们没有这方面的数据、因为数据表中没有这方面的规格。 典型偏斜将< 1ns。