This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH32373A:SN74LVCH32373A

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021164/sn74lvch32373a-sn74lvch32373a

器件型号:SN74LVCH32373A

您好!

我对 SN74LVCH32373A 上未使用的输入有疑问。 你能不能建议第7.1节和8.2.1.2节中的建议是矛盾的。

谢谢、

SB

在第7.1节概述中:

有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。 使用上拉或下拉
不建议使用具有总线保持电路的电阻器。

8.2.1.2输入注意事项
未使用的输入必须端接至 VCC 或接地端。 如果输入为、则可以直接端接这些引脚
完全未使用、或者、如果要使用输入、它们可以与上拉或下拉电阻器连接
有时、但并非总是如此。 默认状态为高电平时使用上拉电阻器、使用下拉电阻器
默认状态为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第8.2.1.2节是复制到所有逻辑产品说明书中的通用警告。

    此警告适用于无总线保持的输入、即 LE 和 OE。