This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:航天应用的 NC 引脚连接

Guru**** 2586595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020003/sn74lvc1g07-connection-of-nc-pin-for-aerospace-application

器件型号:SN74LVC1G07

您好!

你好。

我们的客户想知道推荐的 NC 引脚连接是什么、我已经分享了这 篇 E2E 帖子。

现在、他们想知道是建议直接焊接到 GND 还是通过电阻器焊接? 这适用于航空应用、因此在没有证据说明原因的情况下、任何引脚都不能断开连接。

谢谢你。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    直接接地。 无需添加电阻器。