This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:替代解决方案

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015613/sn74lv4t125-replacement-solution

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT125

大家好、

由于 SN74LV4T125RGYR 短缺、我们能否用 SN74LV125ARGYRG4替代它? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV 器件具有不同的开关阈值(它不是低电平到高电平转换器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我看到 SN74LV4T125RGYR 和 SN74LV125ARGYRG4都是 LV 系列。 您的意思是它们之间的区别是否在于  SN74LV125ARGYRG4 没有从低电平到高电平的移位电压功能? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV4T125不属于 LV 系列(网站错误)。 LV1T/LV4T 器件具有不同的电气特性、这与具有扩展电源电压范围的 AHCT 类似。

    对于高电平到低电平转换、您可以使用任何具有可过压输入的74xx125器件。 对于从3.3V 到5V 的低电平到高电平转换、您可以使用 SN74AHCT125。 对于在其他电压下进行低到高转换、没有替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了、我能不能认为如果客户应用是高电压到低电压转换、那么他们 可以使用 SN74LV125ARGYRG4来替代 SN74LV4T125RGYR。
    对于从3.3V 到5V 的低电平到高电平转换应用、 它们只能使用 SN74LV4T125RGYR。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    如果其电压范围为3.3V 至5V、它们还可以使用5V 电源供电的 SN74AHCT125  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    明白了、我很清楚。 谢谢你。

    此致、