This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:VIL (最小值)=?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1136775/txu0304-vil-min

器件型号:TXU0304

大家好、

客户在其设计中使用此器件、根据 数据表、他们考虑的 VIL (最小值)为0V;但他们已经测试并测量了 VIL = -0.02449的值; 它们为此得到的裕度为-0.02449 (负值)它们得到的值是不可接受的。

您是否愿意确认测量值是否可接受?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许这样做、因此器件不会损坏。

    超过建议的工作条件意味着不再保证电气特性、但差异很小、可能不明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    为了增加 Clemens 的响应、TXU0304具有施密特触发输入、因此阈值规格在数据表中列为 VT+和 VT-。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    插孔