https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031572/sn74avc8t245-part-to-part-skew
器件型号:SN74AVC8T245主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245、 SN74LXC8T245
您好专家、
我想在 我的设计中使用 SN74AVC8T245、要求复制如下:
1) 1)传输1.8V 至2.5V 范围内的并行数据(__LW_AT__16位)、
2)数据总线宽度为10位;
计时对于我的设计至关重要、因此器件间偏移是关键参数、例如1ns -2ns。
我在数据表中的参数0.5-3.9ns 中发现了这一点、我的问题是:
1) 1)是否有任何文档告诉我器件间偏移?
2) 2)对于我的情况、两 个 SN74AVC8T245 将由相同的电压供电、共享几乎相同的负载电容、会出现何种偏斜?

此致
Chris