This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC125:SN74AUC125可支持的信号损耗和输出长度是多少?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030846/sn74auc125-what-is-the-signal-loss-and-output-length-can-sn74auc125-support

器件型号:SN74AUC125

各位专家、您好!

我的客户询问 SN74AUC125的布线长度有多长。 SN74AUC125上的损耗也 是如此。 您能为我们提供信息吗? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您的客户似乎需要运行一些信号完整性仿真--我们在以下产品文件夹中为 SN74AUC125提供了 IBIS 模型: SN74AUC125数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    [引用 userid="282302" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030846/sn74auc125-what-is-the-signal-loss-and-output-length-can-sn74auc125-support "] SN74AUC125在布线长度上的时长。

    这在很大程度上取决于布线和负载特性。 一般来说、它们应将负载电容保持在30pF 以下以满足数据表规格:

    可以在器件的输出端添加一个串联电阻器、以支持更大的容性负载(即长传输线)。 对于该器件(在输出端具有非常快的边沿)、超过10cm 后、传输线路效应会变得更加明显。 我们有一个常见问题解答、在这里详细讨论了这些影响: [常见问题解答]当我将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    [引用 userid="282302" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030846/sn74auc125-what-is-the-signal-loss-and-output-length-can-sn74auc125-support "]也是 SN74AUC125的损失。

    我不确定它们在这里意味着什么。 SN74AUC125是一款逻辑缓冲器、而不是线性射频组件、因此没有与之相关的插入损耗。

    最好的解决方案是让他们使用 IBIS 模型进行仿真、以查看器件在其计划系统中的运行方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢您的回复! 我会让客户检查 IBIS 模型、谢谢!

    此致、

    Ann Lien