This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输出电压异常

Guru**** 2767515 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LXC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1028790/txb0108-output-voltage-abnormal

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245SN74AXC8T245

您好、专家

我的客户使用 TXB0108将1.8V FPGA 信号转换为3.3V CPLD 信号、但他们发现输出电压无法达到3.3V。 您能帮助分析原因吗? 他们如何解决这个问题? 或添加缓冲器来实现的?

连接到 CPLD 的电缆的寄生电容为11nF、数据速率为6.52Mbps。

它们已经测试了不同的50欧姆、100欧姆和300欧姆串联电阻、但所有输出电压都是异常的。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 具有非常弱的输出驱动器;最大负载为0.07nF。

    对于单向信号、无需自动双向转换器。 只需使用具有适当缓冲器的方向控制转换器、如 SN74AXC8T245或 SN74LXC8T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch

    客户将一个10nF 电容器与串联电阻并联、发现电缆两端 TXB0108发出的信号如下所示。 结果似乎有所改善。 您是否知道异常波形是由重负载或信号反射引起的? 谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、重负载会阻止电压快速达到最终电平、并且反射会导致振荡。