This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245-Q1:SN74AVC16T245QDGVRQ1的信号频率数据

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1025862/sn74avc16t245-q1-signal-frequency-data-of-sn74avc16t245qdgvrq1

器件型号:SN74AVC16T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AVC16T245

大家好、

我们可以使用 DIN SN74AVC16T245QDGVRQ1实现一个很好的新特性!

客户需要 SN74AVC16T245QDGVRQ1的信号频率数据。您能提供帮助吗? Thx

技术参数 μ A

036

※支持信号频率 μ A

≥100MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyco、

    我没有任何可以提供的频率数据。 他们尝试达到的确切频率是多少、电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  !Dylan Hubbard

    我在数据表上看到10MHz 的工作频率!

    此外、SN74AVC16T245还能支持更高的频率吗? 例如,大于100MHz,Thx

    www.ti.com/.../sn74avc16t245.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyco、

    这是一个确定 CPD 特征的条件。

    数据表的这一部分可能更适用于您要查找的内容: