请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G17-Q1 我正在尝试采购 PN SN74LVC2G17QDCKRQ1进行辐射测试、但似乎没有库存。 我发现 SN74LVC2G17DBVT 是可能的替代器件、但它是商用级器件、而不是 SN74LVC2G17QDCKRQ1等汽车级器件。
为了进行测试、我们关注的是器件的裸片结构、因此我的问题是汽车级和商业级器件与这些器件型号的裸片之间是否存在差异。 我知道汽车级器件已经过 Q100要求测试、但这两个相似结构、设计和制造等级的芯片吗? 这些裸片之间有哪些显著差异(如果有)?