This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:数据表第9.3.5段澄清

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1032362/txu0104-datasheet-paragraph-9-3-5-clarification

器件型号:TXU0104

TXU0104数据表第9.3.5段指定"...  是的
建议在悬空(断开)任一电源之前将输入保持在低电平..."

这意味着什么?

我将第9.3.5段的其余部分解释为 VCCA 或 VCCB 电源轨中断(即下降)、然后 TXU0104将其 A 侧输入和 B 侧输出置于高阻态、从而从本质上断开自身与周围电路的其余部分的连接。 这非常适合我的应用。

然而,我不知道如何对上述发言作出说明。 如果通过"浮动(断开)任一电源"、您意味着任一电源中的电源关闭、那么我会问我是否有问题... 我没有监控 VCCA 或 VCCB 电源轨、因此无法预测其中一个电源是否和何时出现断电;因此没有时间将 TXU0104输入置于逻辑低电平状态。

请告知 TXU0104在发生随机(即不可预测) VCCA 或 VCCB 电源轨故障时的行为。

谢谢、B Banik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Banik、

    TXU0104具有 CMOS 输入、当其电源电压斜升时、它不像浮动输入。 因此、该段落之所以说在电源悬空之前保持输入低电平、是因为如果输入 A 为高电平并且您将输入电源 A 从高电平状态(即5V)浮动、 然后、您的电源 A 将需要很长时间才能放电至0V、在此期间、您可以看到电源 B 中存在高电源电流、甚至输出 B 上的输出不正确

    如果您的电源 A 电压下降至0V、然后浮动、那么您无需担心。 当电源 A 达到0V 时、您的输入将像您提到的那样变为高阻态、您应该不会看到任何问题。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Karan 这确实解决了我的问题... 非常感谢您的帮助!!