This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:DIR =低电平、VREF = 0V

Guru**** 2924940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/980953/sn74gtl2014-dir-low-and-vref-0v

器件型号:SN74GTL2014

您好、先生、

您能在下面帮助检查我的客户的问题吗?

B 输入端口上拉至1.05V

当 DIR =低电平且 VREF = 0V 时、VTT 值是多少? 我们是否具有内置 VTT 值? 端口 B VIL 将是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不关心实际 VTT 值;它只是将 B 输入电压与 VREF 电压进行比较。

    最小 VREF 电压为0.5V。当 VREF = 0V 时、它根本不起作用。