This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC257:SN74HC257NS、CD74HC4075NS、SN74HC86N 的 HBM 值

Guru**** 1120820 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4075, SN74HC86, SN74HCS86, SN74HC257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/977688/sn74hc257-hbm-value-for-sn74hc257ns-cd74hc4075ns-sn74hc86n

器件型号:SN74HC257
主题中讨论的其他器件:CD74HC4075SN74HC86SN74HCS86

你(们)好

我的客户询问以下3个器件的 HBM 值是多少。  

我在数据表中找不到该信息。  

您能告诉我每个器件的 HBM 值、还能告诉我在哪里可以找到相关信息吗?  

谢谢。

1.SN74HC257NS

2.CD74HC4075NS

3.SN74HC86N

此致、  

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jo、

    其中一些较旧的器件(其中两个看起来是80年代的器件)、因此我们没有列出 ESD 值。 我在我们的数据库中查看了这些信息是否有任何信息、我找到了 CD74HC4075NS 的相关信息。 HBM 通过1kV 测试。  

    另外两个我需要请求测试它们。 请最多允许2周时间获取此信息、我将随时向您提供最新信息。

    此外、您是否了解了这些器件的 P2P 升级?
    对于 CD74HC4075、有 SN74HCS405
    对于 SN74HC86、有 SN74HCS86  
    这两个器例程都将提供更好的性能并附带施密特触发输入。 如果必须采用相同的封装、但它们是 P2P 设备、则它们不会采用相同的封装。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jo、

    在订购这些器件的样片进行测试时、请求中存在轻微的混淆。 您能否确认是查找 SN74HC257NSR 还是 SN74HC257N。  没有 SN74HC257NS 封装。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rami

    感谢您的确认。  

    SN74HC257NSR 正确。  

    我期待测试结果。  

    谢谢。

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rami

    您说 CD74HC4075NS 在 HBM 下通过了1kV 测试。  

    您可以在此处分享材料吗?  

    客户可能需要它。  

    谢谢。

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jo、

    您实际上可以在 此处的材料成分搜索中找到它。

    已经在这里将14引脚 SO 封装(NS)中 CD74HC4075的结果链接在一起

    您可以在内容搜索中查找其他两个器件、然后选择感兴趣的封装。 它将带您进入包含材料信息的另一页。  

    -Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rami

    感谢您提供相关信息。  

    我找到了组件信息、但无法找到 CD74HC4075 在此页面中传递的 HBM 量。  

    我是否错过了它?  

    此致、  

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jo、

    不、你不会错过任何东西。 我在我们的数据库中挖掘这些信息。 有人必须在一段时间后查找相同的信息、并订购了测试、我们会保存结果。

    谢谢、

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    SN74HC86和 SN74HC257均具有2kV ESD HBM 额定值。

    谢谢、
    Rami