https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/980454/sn74lvc125a-i2s-buffer-ic
器件型号:SN74LVC125A主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3257、 SN74LVC3G34、 TMUX1574
您好、TI 论坛、
我正在寻找适合音频应用的 I2S 缓冲器 IC。 在应用中、数字音频需要从可选音频源路由到8个相同的子系统、如下面的方框图所示。 该系统将在单个 PCB 上实现。
我考虑将 SN74LVC125A IC 用于缓冲器、因为它们是4通道器件。 I2S 信号为 MCLK (36.864MHz)、BCLK (12.288MHz)、FCLK (192kHz)和 SDATA、信号电平为3.3V。
以下是我的问题:
1) 1) SN74LVC125A 是适合此应用的器件、还是推荐使用不同的 IC?
2) 2)一个 SN74LVC125A IC 是否能够单独驱动8个子系统、或者是否需要方框图中所示的两层缓冲器?
3) 3)在此应用中、您是否看到将 SN74CBTLV3257用作 I2S 多路信号分离器的任何问题?
非常感谢、
Stephan