This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:基于 CD4047B 的12V DC 至192VAC 逆变器电路、

Guru**** 2404205 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4047B, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979281/cd4047b-cd4047b-based-12v-dc-to-192vac-inverter-circuit

器件型号:CD4047B
主题中讨论的其他器件: TL494

尊敬的先生:

我们正在寻找基于 CD4047B 的12V 直流至192VAC 逆变器电路参考设计、因此、您能否为 该设计提供经验证的参考设计。

谢谢、

Vaibhav Kundariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好、欢迎参加论坛!

    CD4047B 是一款单稳多谐振荡器、即一款可从输入转换中产生单输出脉冲的器件。 它不是直流/交流逆变器、形状或形式各不相同。 我不知道您如何将逆变器基于此单个组件。

    听起来您想要构建整个电源逆变器系统、因此我将通知我们的一个电源团队对此主题进行评论。 也许他们可以帮您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  Vaibhav、

    感谢您通过 E2E 进行连接。 让我综合介绍一些我认为会有所帮助的12V 逆变器选项。 同时、请随意分享您的任何其他系统要求? 我将在星期一收到 EOD 的回复。

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    我在下面绘制了修改后的正弦波便捷逆变器的基本方框图概念。 其理念是以高频(100kHz)切换变压器、以保持与60Hz 变压器相比更小的变压器尺寸。 这里我展示了一个 TL494 (互补输出 PWM)驱动推挽式拓扑中使用的双路低侧栅极驱动器。 变压器二次侧交流电压由全波整流成大容量电容器、其中设置了匝数比、用于将 VBAT (~12V)转换为高电压(HV)、所需的交流峰值电压。 第二个 TL494将以所需的交流频率(60Hz)驱动 H 桥。 H 桥的每个桥臂由互补栅极驱动器电路驱动、因此任何两个对角线 MOSFET 都会随时导通。 交流线路(ACL)和交流中性点(ACN)可通过多种方式进行感应、并可控制占空比、从而产生方波或修改后的正弦波、如下图所示。  

    TI 尚未提供有关此概念的详细参考设计、但我们看到人们对小尺寸、低功耗、低成本、经修改的正弦波逆变器的兴趣正在加速。 感谢您通过 E2E 进行连接、祝您在设计逆变器时一切顺利。

    此致、

    Steve M