This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16373:有关激励信号的设计帮助

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978337/sn74lvth16373-design-help-about-stimulus-signals

器件型号:SN74LVTH16373

大家好、

客户正在为包含此 PN SN74LVTH16373DL 的组件设计飞探测试,

激励信号的电压/电流钳位在±200mV/±20mA、
在查看器件的最大额定值时、

我看到输出电流的最大规格、但它是单面的、
因此、我只需要知道我的激励信号是否会对部件造成压力。

谢谢。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议运行条件中的值(−32mA)绝对是安全的。