This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G99:SN74LVC1G99 -数据表函数

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/974807/sn74lvc1g99-sn74lvc1g99--data-sheet-functions

器件型号:SN74LVC1G99

你好

在这里需要数字逻辑101的一些帮助...

尝试使用 SN74LVC1G99逻辑实现 NOR。

用它连接 A、B、C、D、但当然不会在输入上获得也不起作用。 芯片忽略引脚5输入。 除此之外、不会反转 NOR。

从第5页、我们的选择如所附的 ppt 所示。 我们假设输入没有真正的顺序进入 A 和 C

我们在这方面有什么问题?

我们非常感谢您的任何帮助。

R

e2e.ti.com/.../74lvc1g99_5F00_hookup.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我觉得这不是您想要向我确切展示的内容、但这就是 PowerPoint 为我显示文件的方式:

    我认为、了解器件如何连接到您的连接器以提供帮助对我来说并不重要。

    ----

    我们可以检查您在器件的主函数表中选择的函数:

    您的 PowerPoint 指示您正在尝试使用一个反相输入获取 NOR 门。  在上面、我将该函数连接到了功能方框图、我们可以检查它如何与所示的门配合使用(我对它们进行了编号以便于识别)。

    栅极1将始终输出低电平、因为一个输入是强制低电平(B)、因此我们不必担心该栅极。 (低电平且任何值=低电平)

    GATE 2是一个与门、具有一个反相输入、因此我们可以将其逻辑方程写为:A * C\

    栅极3和4将像缓冲器(Y = A)一样工作、因为一个输入是永久低电平的。  因此、实际上、我们的整个逻辑方程只是一个* C\。  您可以使用 DeMorgan 的定理将其替换为 OR 函数、方法是对两侧执行反转:

    (A*C\)\=(Y)\

    A\+ C = Y\

    或 Y =(A\+ C)\

    也称为具有一个反相输入的或非门的逻辑方程(引脚 A)。  我们所做的就是验证功能图是否与数据表的其他部分一致。 我们还可以仔细检查逻辑表、但我可以说它也是同意的。

    ----

    下一个明显的问题是--为什么它不能为你效劳?  要回答这个问题、我必须查看您的输入和输出-最好是使用示波器快照、将所有输入和输出都包括在一起。

    我建议检查器件每个引脚(不是连接器、而是实际 IC)的电压、以查看它们是否具有预期的输入。 我还会检查输出是否未短接到任何东西、因为这可以防止输出发生状态变化。

    我突出显示了上面正在使用的函数表部分、为了清晰起见、我将在这里重复该部分:

    C A Y
    L L L
    L h h
    h L L
    h h L

    该器 件应使用 Y 的输出对上述 A 和 C 的输入做出响应。我假设 OE、B 和 D 全部连接到 GND。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys

    Thnx 非常感谢您对我们的问题所做的努力。

    是的、我遵循了您推导出的逻辑。 但这不是我们想要的。

    我们的目标是获得(A+B)/或

    我所做的连接遵循数据表 或连接。 至少我在第5页中找到了这一点。

    事实上,我似乎没有正确解释第5页的表格:因为我不明白如何解释该表格!

    输出不跟随输入组合这一事实可能是由许多因素导致的-我们正在对其进行研究。

    但我相信我们遵循 DS 建议所做的连接不会为您提供(A+B)/

    会怎么样?

    如果我们想在 A 和 B 上尝试 NAND 函数该怎么办?

    即(A/+B/)

    我们如何在 DS 中读取表以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第5页的第四个表显示、要获得或非门、必须将 B 和 D 输入连接到高电平电压。 在您的图中、B 和 D 连接到 GND、这是一个低电平电压。 这与第5页第二个表中的第一个条目相对应、该表是一个具有一个反相输入的与门。 您必须将 B 和 D 连接到 VCC。

    L = GND、H = VCC

    要获得与非门、请参见第6页的第一个表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys

    正确! 明白了……三倍多。

    关闭此帖子

    R