请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/972191/sn74lv4t125-max-frequency
器件型号:SN74LV4T125主题中讨论的其他器件: SN74LVC125A、 SN74LV1T125
大家好、
在我们的其中一个电路板上、SN74LV4T125用于缓冲 SPI 时钟、MOSI 和 CS。 最大值是多少 支持的频率? SPI 以63MHz 的频率运行、我发现它对边沿的放大太多。 请参阅“buffer.png 前后 CM 上的 SPI CLK”。 建议在此频率下使用哪种驱动器/缓冲器? 谢谢。
此致、