This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:开漏应用

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969741/sn74axc4t774-open-drain-applications

器件型号:SN74AXC4T774

大家好、

我对该器件有两个问题。

1.如果在任何输入引脚上都有一个10千欧的上拉电阻器,该器件是否正常工作?

2.该器件是否适合漏极开路应用?

谢谢。  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、如果上拉电压达到 VIH

    2. AXC 输入可由开漏信号驱动(具有上拉电阻)。 AXC 输出不是漏极开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答! 让我与我的客户核实他们是否有其他问题。

    谢谢。

    罗伊