主题中讨论的其他器件: TXB0102、 SN74AVC2T245、 SN74AXC2T245、 SN74AXC2T45、 SN74AXC4T245、 2N7001T、 SN74AXC1T45
你(们)好。
在读取 TXS0102的注释和规格后、需要对 sitll 进行澄清。
第一个是关于 Vol & Vil 之间的关系。 我从规范中知道、通栅晶体管的体积等于 Vil + Vdrop、文档中的下图" TXS 和 LSF 自动双向转换器件影响 VOL 的因素"。
在图中、电流是否流经导通栅极晶体管? 如何估算设计中可能的电流值? 对于 TXS0102、该图是否相同?
您还能说明该电流值的典型值是什么吗? (正常情况下)
此外、还需要检查 TXB0102、在数据表中、它仅在下面提到了 VIL 值和部分 VOL 值、大多数 VOL 信息都缺失。 您能帮助提供价值吗?
此外、在这里、测试条件是 IOL = 20uA、对于 TXS 和 TXB 系列、我们是否可以将其视为正常条件? 再说一次、如何考虑和计算它?
我之所以提出这一问题、是因为现在我们在以下设计流程中遇到了器件选择问题:
如果我们在设计中使用 TXS0102或 TXB0102、我们将评估潜在风险。
提前非常感谢!
Tim