This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逻辑检查

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990127/logic-check

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1T45

您好!

当 VCCB=1.8V 时、您能否告诉我具体的电压(最大值)值、因为我将此 SN74LVC1T45与其他器件(VIL (最大值)为0.36V)相连。 因此、SN74LVC1T45的电压(最大值)应小于0.36V (其他器件的电压(最大值))。

另请在下面告知我们、

SN74AVC2T245RSWR 对于该器件、如果电源  电压 VCCB=1.8V、VOH (min)是多少

SN74LVC1T45DRLR 对于该器件、什么是电压(最大值)、是电源电压 VCCB = 2.5V

此致、

Tatarao K