尊敬的先生/女士:
请根据以下规格表帮助确认以下 Ioff 的 TI TXB0304数据表。
这是否意味着泄漏电流?

对于下面的应用电路、上表中突出显示的红色表示它是我们的情况下的正确泄漏电流吗?
对于上面突出显示的红色、1端口泄漏或 A 端口总泄漏的端口平均值是多少?

如果上述突出显示的泄漏不适用于我们的应用电路、则哪种泄漏适合我们的情况? 提出以下问题的主要原因是、我们将部件发送给 FA、结果未发现故障。
由于关闭模式下的高泄漏电流、我们具有50%的抑制率。 VCCA 始终处于供电状态、但 VCCB 在系统睡眠模式期间处于关闭状态。 我们可以看到产品中的高泄漏电流。 您能建议此连接有任何问题吗?
此致、
Felix