This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:74LVC1G125DCKRG4和 SN74LVC1G125DCKT

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988791/sn74lvc1g125-74lvc1g125dckrg4-and-sn74lvc1g125dckt

器件型号:SN74LVC1G125

各位专家、您好!

我只想确认74LVC1G125DCKRG4和 SN74LVC1G125DCKT 之间的差异。

这些是相同规格的器件和相同的环保方法、不同之处在于载波和器件型号。

我的理解是否正确?

我的客户想评估 SN74LVC1G125DCKT、但它缺货。 因此、我们想知道是否可以将74LVC1G125DCKR 用作替代器件。

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;"T"和"R"表示小卷带和大卷带、"G4"没有意义、并且删除了"SN"前缀以使器件型号的长度保持在较低水平。