This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:何时作为漏极开路输出或推挽输出运行?

Guru**** 1163590 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, TXS0108E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988368/txs0108e-q1-when-does-it-operate-as-open-drain-output-or-push-pull-output

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXB0106-Q1

大家好、  

它何时作为开漏或推挽输出运行?  我们如何将其输出配置为推挽式?

我想将其用作推挽输出、但在数据表中找不到如何启动推挽输出。

°TXB0106-Q1的工作温度范围、-40~125 μ A、它看起来无法使用 TXB0106-Q1。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

    TXS0108E-Q1不会更改输出类型。 该器件可与具有漏极开路输出或推挽输出的器件搭配使用。 有关器件结构、请参阅数据表中的功能方框图。