This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501:仿真中的振铃

Guru**** 2514465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74VMEH22501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984967/sn74vmeh22501-ringing-in-simulation

器件型号:SN74VMEH22501

我将在 新设计中使用 SN74VMEH22501。

我在仿真中注意到、这个部件会引起一点振铃、但是如果我在部件的 VME 总线侧添加一个10 Ω 的串联端接、它会大大减少它。

 如果我不需要、而是想查看是否有其他人遇到此问题、请不要使用附加电阻器。 我看到的伪影是否在预料之中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在使用此器件时、您可能会遇到一些类似传输线路的影响、这意味着匹配输出和输入的阻抗对于信号完整性非常重要。 该器件的输出具有相当高的驱动强度、因此如果处理不当、这可能是一个真正的问题。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个仿真、显示当我们在驱动器的输出端放置10欧姆电阻时、下游振铃会减少。  但是、当输入端具有相同的10欧姆电阻时、接收到的信号会发生什么情况、因为这可能会导致另一种反射?

    此外、您是否知道其他人必须执行此操作才能使该 xcvr 正常工作?  数据表中未介绍这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们有一个有关驱动传输线路的逻辑器件的常见问题解答、该问题对于这种情况非常有用。 请参阅以下内容:

    [常见问题解答]将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况?

    我建议移除接收端的10欧姆电阻器、并尝试增加输出端的电阻、直到您在此处看到改进。 如果您有任何设计文件(例如原理图和/或布局)以及示波器照片可与我分享、这将极大地帮助我。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已脱机以了解更多详细信息。