This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08-Q1:SN74AUP1G08QDCKRQ1的相似(可替换)器件、交货周期短(<20周)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1013691/sn74aup1g08-q1-similar-replaceable-part-for-sn74aup1g08qdckrq1-with-short-lead-time-20weeks

器件型号:SN74AUP1G08-Q1

尊敬的 Logic 团队:

我的客户正在为电动踏板车研发 BMS。 在该设计中、他们使用了我们的 SN74AUP1G08QDCKRQ1、器件的交货周期太长(超过35周)。 客户的 MP 计划很匆忙、您能帮助我们找到一个交货周期较短的相似(可更换)器件/器件、以满足其 MP 计划。 (请注意、该器件不是汽车标准要求)

此致、

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    如果不需要 AEC-Q100、他们能否仅使用该器件的商业版本(SN74AUP1G08DCKR)? 此论坛更适合技术问题、而不是供应/交货周期问题、我建议通过电子邮件联系 PME。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦!