This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:将 SN74AVC4T245用作缓冲器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1013473/sn74avc4t245-sn74avc4t245-as-a-buffer

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

大家好、

我们正在进行一项新设计 、其中我们计划通过将 VCCA 和 VCCB 连接到1.8V、将 SN74AVC4T245用作缓冲器。  

请确认这是否可用作缓冲器。

此致、

Tejashwini.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;允许 VCCA = VCCB。

    考虑更现代的 SN74AXC4T245。