Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXS0206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0106 主题中讨论的其他器件:TXS0206、
大家好、我想问 是否可以将 TXB0106用作 SD/eMMC 接口的电平转换器? 需要从1V8到3V3的转换。 由于 封装不合适、我无法使用 txs0206。 如果我正在正确读取该转换的时钟速度应为60MHz。
感谢您的回答。
BR
Filip Halámka