This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:驱动容量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1006611/sn74lvc1g125-drive-capacity

器件型号:SN74LVC1G125

SN74LVC1G125的驱动能力为32mA (@ Vcc = 4.5V)。

器件上有多大的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 保证所有器件在所有温度下均可驱动32mA 电流、压降在最高0.55V 时为0.55V。这是最坏的情况;典型压降大约为该压降的一半。

    所有器件都可以驱动更大的电流(高达50mA 的绝对最大额定值)、但不再保证压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步扩展 Clemens 响应、当 SN74LVC1G125上的 Vcc = 4.5V 时、电流不限于32mA。 电流驱动和您的32mA 驱动目标的变化将取决于负载和这些组件的变化。 数据表中的 IOH/IOL 值给出了在给定所需最大输出电流的情况下的性能。  

    请参阅 [常见问题解答]如何确定 CMOS 逻辑器件的输出电压(VOH、VOL)或输出电流(IOH、IOL)?

    谢谢、
    Rami