This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:器件未通电、同时输入仍在切换。 假设在#39;0'中输出是安全的吗?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992824/sn74lvc1g00-device-is-un-powered-while-inputs-are-still-toggling-is-it-safe-to-assume-output-in-0

器件型号:SN74LVC1G00

您好!  

不保证器件的 VCC、但输入保持切换状态。

是否会损坏器件?

我是否可以安全地假设未上电时输出为"0"?
(如果不是、可在哪种器件系列中保证这一点)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SN74LVC1G00的输入 始终为高阻抗-这不取决于电源、因此要回答您的第一个问题、不、在电源未通电的情况下、向输入应用逻辑信号不会对器件造成损害。

    包括 SN74LVC1G00在内的一些器件会强制输出进入高阻抗状态_if_电源为0V -这在电气特性表中被指定为"Ioff"。 这与"未供电"不同、因为断开引脚或关闭开关模式电源并不总是会在电源引脚上产生0V 电压。

    因此,要回答第二个问题--如果你可以确保 VCC = 0V,那么输出将是高阻抗,你可以使用相对较大的下拉电阻器将输出保持在0V。  我建议使用10kohm 电阻器。

    当电源为0V 时、我们不提供任何可将输出保持在低电平的逻辑器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 的快速响应。

    在我们的案例中、"未供电"实际上 是断开电源(关断 FET 开关)

    因此、74LVC1g00在旁路电容器中保留"部分供电"、并具有一些残余电压、而不是像您建议的那样完全断电(VCC=0V)。

     在这种情况下、其输出的状态是什么?

    您是否建议在其 VCC 上添加一个泄放电阻器、以确保在电源断开时 VCC=0V (代价是电池消耗更快)?

    还有其他建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我提供有关器件状态的更多详细信息吗?

    电源关闭前的输入/输出状态是什么? 电源引脚处于未通电状态时的电压是多少? 是否连接了负载/什么类型? 是否有任何电流流经该关断 FET、或者我们是否说所有电流在未通电状态下均关闭?