This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:如何计算功耗

Guru**** 2522960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990678/sn74avc8t245-how-to-calculate-power-consumption

器件型号:SN74AVC8T245

大家好、团队、

我收到了客户关于电平转换 器 SN74AVC8T245功耗的问题。

在 所附图形中所述的条件下使用 SN74AVC8T245RHL 时、他们应该如何计算功耗?

在数据表中、表1中将功耗描述为电流而不是瓦特。  

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    此常见问题 解答应有助于解决此问题。

    此外、我对"每20 mA"有点担心、他们不打算在每个通道上驱动20 mA、是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您在链接中提供信息。

    我从客户那里收到的原理图当然都描述了20mA 的电流。

    我还不熟悉电平转换器。 该规格是否会成为问题? 我 还想向我们的客户提供这种反馈。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    此器件的总电流限制为100mA:

    因此、是的、8个通道、每个通道的电流为20mA 将是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier-San、

    我没收到这一描述。 感谢您的指出。 我还想向客户反馈。 感谢您的检查。

    此致、

    梁太郎福井